This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:请求的学习周期计数

Guru**** 2588635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453956/bq78350-r1-requested-learning-cycle-count

器件型号:BQ78350-R1

工具与软件:

尊敬的 TI:

bq78350-R1有一个称为请求学习周期计数的阈值设置(位于数据存储器、电量监测、CEDV cfg)

根据 TRM、它的值可以为1至255。

但是、我注意到在0处可作为值输入。

这是否意味着电量监测计绝不会请求执行新的学习周期?

对于极少放电、因此可能无法进行完全放电以学习新 FCC 的电池组、这是否有助于监测其精度?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    该值不应设置为0。 这可能会导致意外行为、因为固件不希望该值为0。 对于您的应用、我建议将其设置为较高的值。 我认为会推荐100。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adrian。

    感谢快速响应。

    谢谢、

    Kevin