This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:原理图检查

Guru**** 2501315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453008/tps23861-schematic-check

器件型号:TPS23861

工具与软件:

您好、先生、

可否让您仔细检查一下该原理图是否正确?  

我们认为这似乎没有问题。

e2e.ti.com/.../TPS23861-schematic-review_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    请查看以下评论

    1.对于 TPS23861、电流检测电阻需要为0.255欧姆。



    2.建议 FET 至少满足以下条件。 否则、可能存在 TPS23861在折返功能中发生故障的风险。
    •Vth (gs) min > 2V、max < 4V
    •RDS (ON):Vgs =10V 时为50m Ω~ 150m Ω
    •Ciss:小于2000pF
    •Qg:小于50nc
    •BVdss:大于100V

    3.建议在复位引脚上添加一个 RC。 4.7k + 1uF 可以工作。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    TPS23861的 VDD 可以使用系统3.3V (非分离)或需要使用   VPWR 生成的分离3.3V

    这些、

    YZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying Zhe:

    VDD 3.3V 与 VPWR 具有相同的接地。 它可以是非隔离式器件。 谢谢。

    此致、

    Diang