This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:LM5013

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454051/lm5013-lm5013

器件型号:LM5013

工具与软件:

尊敬的各位同事:

您可以帮助我回答以下问题。

下一个设计的热关断值是多少?

我有一个由 LM5013供电的器件:

Vinput = 57V

VOUT=5V

Iout=1A

环境温度为85摄氏度。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhii、

    如果结温超过175°C (典型值)、则会发生热关断以防止进一步的功率耗散和温升。 当结温降至165°C 时、LM5013会基于10°C 的典型热关断迟滞(这是一种非锁存保护)启动重启序列、因此如果故障仍然存在、器件会循环进入和退出热关断。 请参阅数据表第8.4.11节、  9.4.1.1.  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita。

    感谢您的答复。

    我不知道该怎么说。"

    那么、在我之前提到的条件下、IC 的温度将是多少。

    是否有可能在某种程度上对其进行仿真?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dera Serhii、

    我将检查该查询并回复您。 我不在办公室、因此请预计会 有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    我自己也知道了。
    有关更多详细信息、请查看以下链接
    https://www.ti.com/lit/an/snva951/snva951.pdf?ts = 1734801738086

    祝你度过美好的一天!