This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:TPS63710

Guru**** 2501645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454410/tps63710-tps63710

器件型号:TPS63710

工具与软件:

我需要一个将+24V 输入电压转换为-15V 输出电压的转换器。 请为我提供与上述规格匹配的器件列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    我将该主题转移到宽输入电压降压产品线。 他们可以给你一个更好的建议。

    谢谢。