This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:在 PFM 下以空载状态运行

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454427/tps62903-iq-operating-in-pfm-with-no-load

器件型号:TPS62903

工具与软件:

大家好、团队成员:

这是我们用于 LED 驱动的电路。 我们比较 VIN 输入端的电流。 当 LED 正常驱动时、失败的降压测量约为28–29mA、而正常条件测量约为13–14mA。 我们通过 ABA 交换确认、差异来自此降压转换器。

我快速检查 无负载的 Iq (如下所示移除 LED)是1.05mA。

我已重新连接负载 LED 并已检查 VSW 是否 正在切换。 虽然有缺陷的样本具有不寻常的占空比、但有缺陷的样本和有缺陷的样本都显示了开关输出。

更换负载 LED、并将 VSW 与良好的样片进行比较:

它在 PFM 模式下看起来仍然有很好的样本、但 SW 频率与 NG 频率相同。 它是否会导致不同的电流消耗?


此致、
罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    这是周末、我将在下星期一查看回复。

    谢谢!

    Colin