This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:MPPT 算法

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454561/bq25570-mppt-algorithm

器件型号:BQ25570

工具与软件:

我将使用 BQ25570构建一个低功耗太阳能收集电路。  似乎可行、但我想知道是否看到 MPPT 会产生预期的行为。  正如预期的那样、每16秒它就会对开路电压进行采样、然后它会调整充电电流、但 这只是一点点-说足以将负载输入电压改变10mV。  它似乎缓慢地收敛到~μ A 1.5mA 的充电电流、考虑到低输入能量、这是合适的。  器件的行为方式是这样吗?  数据表中关于如何实现 MPPT 的信息很少。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    MPPT 算法使用非常简单的分数开路检测方法。  转换器每16s 停止开关一次、测量电池板 VOC、然后存储您之前选择的 VOC x MPP %(通常为太阳能电池板的80%)。  然后、仅当输入电压高于 VOCxMPP%时升压转换器才会导通、这基本上会将充电器的输入电压调节至 VOCxMPP%。  输出电流只是转换器输出突发的平均值、即不调节输出电流。  示例如下所示:

       

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这很有道理。  在某个地方一定会出现电路问题。  谢谢!