This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ25756

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452890/bq25756e-bq25756

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

尊敬的:  

我们要将此 BQ25756E 元件整合到我们的新设计中、但充电阶段与数据表中所述内容不一致

当电池电 压低于 VBATLOWN 或 VBAT_SHORT 时、充电器开始涓流充电。 一旦电池达到 VBATLOWN、
它从涓流充电转变为快速充电。  我们 无法看到预充电阶段

所有寄存器值都是默认值、我们没有更改任何值 、  

我们同时检查 CHARGE_STATE 寄存器和输入电流、两者都表明充电器未进入预充电状态  

我们并联了8节3.65V 电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hamid、

    感谢您的配合。

    这是预期行为。 当电池低于 VBAT_LOWV (VFB_REG 的66.7%)和高于 VBAT_SHORT (3V)时、预充电状态将激活。 这意味着 VBATLOWV 为2.4V、一旦充电器退出涓流充电状态、充电器将进入快速充电模式。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    从充电 图、

    VBAT < Vbat_short  >>>>> 充电电流为 I BAT_SHORT

     VBAT_SHORT < Vbat < Vbatlown >>>  充电电流为 IPRECHG  

     您能否  在充电图中澄清 Vbat_short 和 I bat_short 的值?

    如果电池电压为1.5V 且充电器已启用、您希望充电器执行什么操作?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hamid、

    VBAT_SHORT 为3V。 IBAT_SHORT 为150mA。 这在充电图中是相同的。

    如果电池电压为1.5V 且充电器已启用、您希望充电器执行什么操作?

    器件将在这里进行涓流充电。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这意味着、对于单节电池、充电器会绕过预充电状态并立即从涓流充电切换到恒流(CC)充电。

    如果为真、则 根本不能使用 VBAT_LOWV 和 IPRECHG 寄存器。 一旦 Vbat 电压达到3V、无论 VBAT_LOWV 寄存器设置如何、充电器将开始恒定电流(CC)充电。

     

    VBAT = 3V

    VFB 引脚=(3V x 180K)/(180K + 249K)= 1.25V  

    VBAT_LOWV reg = 71.4% >> 1.09V

     

    因为我们在使用 磷酸铁锂电池  由于 Vbat LOW =2V 所以我们不能把这种充电器用于我们的设计,有什么建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hamid、

    明白了。 为了帮助我们获得您的建议、您能告诉我此应用的最大可能输入电压和所需电荷是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们正在使用太阳能电池板作为输入电压12V 到25V ,需要 MPPT 功能

    电池是8节 LiFePO 电池、规格如下:

    充电电流 :300mA

    充电电压:3.65V

    放电终止电压:2V

     

    您认为我们不能使用 BQ25756E 吗?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈米德、您好!

    我建议使用 BQ25798。  它具有 MPPT、支持3.6V Vbat 和300mA Ichg。

    此致、

    Charles Harthan