This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:有关 bq34z100EVM 上的学习状态未更新为5的查询

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454474/bq34z100evm-inquiry-regarding-learned-status-not-updating-to-5-on-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

在 bq34z100EVM 上、我遇到了学习状态在学习周期中不会从4更新为5的问题。 以下是实验设置和过程的详细信息:

A.设备:

  • bq34z100EVM
  • EV2400
  • 单节 PLB 26650-33A

B.筹备工作:

  1. 已编程 ChemID:4165
  2. 校准后的电压、电流和温度

C.学习周期过程:

  1. 将单个电池充满电并将其休息一段时间
  2. 使其不再易用 IT_ENABLE
  3. 使用加载程序将 CV 放电设置为2500mV、然后调整为2000mV。 观察到这样的日志、当电池电压大约为2006mV 时、移除了负载以进入休息模式
  4. 已进入 RELAX 模式8小时。 当前状态:
    • Rup_DIS = 0
    • VOK = 0
    • Learned Status = 4
  5. 已使用电源以3.65V (C/3)的电压为电池充电。 观察到收尾电流降至33mA 的设定参数以下(基于电芯规格)。 几分钟后、停止充电。 当前状态:
    • Fc = 1
    • 准备进入休息模式
  6. 已进入 RELAX 模式12小时
  7. 当前状态:
    • Rup_DIS = 0
    • VOK = 0
    • QEN = 1
    • REST = 1
    • Learned Status = 4

尽管遵循此流程、学习状态仍保持为4、并且不会更新为5。

我怀疑这可能是由于未达到90% DOD (放电深度)、这会阻止 Qmax 更新。 然而、我使用记录的 QmaxDOD0值计算 DOD:

  • 放电后:15980
  • 充电后:1132
  • 计算:(15980 - 1132)/ 16384 = 0.90625 = 90.625%

根据该计算结果、似乎满足了90%的 DOD 要求。 您能否确认此计算结果是否正确? 如果计算正确、您能否告知为什么 Learned Status (学习状态)未更新为5、以及如何解决此问题?

CHG_FULL:

CHG_RELAX:

DSG_TO_EMPTY:

学习周期日志文件:

e2e.ti.com/.../IFR26650_5F00_33A_5F00_20241217.log

GG 文件:

e2e.ti.com/.../IFR26650_5F00_1S1P_5F00_20241219.gg.csv

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我看到、此电量监测计仅使用一节电池。 您是否可以将"Flash Update OK Cell Volt"参数更改为1900mV、因为电池的放电电压低至2000mV。 这可能会解决您的问题。

    此致、

    Adrian