This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:如果将带有内置 BMS 的外部电池包与 BQ34Z100搭配使用、会影响测量精度吗?

Guru**** 2515860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454439/bq34z100-if-i-use-an-external-battery-pack-with-a-built-in-bms-with-the-bq34z100-will-it-affect-the-measurement-accuracy

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

您好!
如果将带有内置 BMS 的外部电池包与 BQ34Z100一起使用、它会影响测量精度吗?
例如、电池组侧的 FET 寄生电容是否会产生影响?
如果电池组中间有一个电路(FET)、它是否会影响阻抗测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takayuki、

    我认为这不会对电量监测产生任何重大影响。

    此致、

    Adrian