This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:当我的系统可以消耗75A 的最大电流时、必须考虑什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4810-Q1, BQ25750, TPS4800-Q1, BQ25756, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453458/bq25750-what-do-i-have-to-consider-when-i-have-a-system-which-can-draw-75a-max-current

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: TPS4800-Q1BQ25756TPS4811-Q1、TPS4810-Q1

工具与软件:

你好

我的系统以及电池组的电流最大值为75A。 进行了测试。 它是13S15P 电池组。

当我使用 BQ25750时、需要通过如此大的电流来注意什么?

Im 已经阅读了数据表、我知道 IC 芯片有电源路径控制、所以系统要么由电源供电、要么由电池组供电。  

我想我需要禁用 ILIM_HIZ 引脚、以便能够产生如此大的电流?  

具有如此高的电流时、还有其他需要注意的事项吗?

谢谢。

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    BQ25750的电源路径切换限制为8A、因此 BQ2552的默认电源路径在这种情况下不起作用。 对于75A 的系统电流、建议使用专用热插拔控制器或 TPS4800-Q1等电子保险丝。 您可以向热插拔控制器专家咨询有关这方面的更多问题。

    您的应用中是否有 MCU? 如果您有 MCU、则可以使用 BQ25756为电池充电、并且 MCU 可以控制电源路径。

    顺便说一下、这里是 BQ253011的电源路径切换的常见问题解答。 这里是 BQ2575X 系列常见问题解答页面、仅供参考

    如果您对此有任何疑问或对设置有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    关于如何将 此 TPS4800-Q1芯片设计到我的系统中、您有什么原理图或想法吗? (如何使用我的 BQ25750对其进行设计、使其能够正常运行)

    编辑:我刚刚阅读了 BQ2538的电源路径切换常见问题解答:  

    1. 要禁用 BATFET 上的保护、您可以将 BATFET 从系统连接到检测电阻的 SRN 侧、而不是从系统连接到检测电阻的 SRP 侧。 请记住、IC 将不再能够监测进入系统的电流、因为系统电流不再流过电池电流检测电阻。

    2. 要禁用 ACFET 上的保护、您可以将交流感应电阻器短路。 通过此设置、IC 将不再能够监控输入电流、并且 IAC_DPM 将不再工作。

        如果禁用 ACFET/BATFET 上的保护、则浪涌电流尖峰可能会损坏 ACFET/BATFET。 您需要确保 FET 的尺寸适当、并具有高 SOA 来处理应用中的电流  

    ->这是否意味着我可以使用 BQ25750、但只需不进行任何交流和 BAT 侧电流监控? 无论哪种方法、我都应该将电流限制设置为 MAX。 或者尽可能高(因为我知道我有大电流系统)、这样可行吗?  

    我认为电压监控等的所有其他功能仍然可以正常工作吗?

    --------------------------------------------------------

    如果我使用没有电源路径的 BQ25756 IC 芯片、会发生什么情况? 我认为、当我为75A 设计所有 MOSFET、迹线等时、它是否应该不起作用? 这只会是一个电池充电器。 因为我认为我真的不需要电源路径控制、有人对我说、您可以在电池组上连接负载、并且仍然能够为电池充电。 "你说什么?

    谢谢

    Silvan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    关于如何 在我的系统中设计此 TPS4800-Q1芯片、您有什么原理图或想法吗? (如何使用我的 BQ25750进行设计、使其能够正常工作)

    我在这里输入了一个拼写错误。 TPS4800-Q1只有1个 FET、是单向的。 可以使用 TPS4811-Q1或 TPS4810-Q1实现双向阻断。 对于 BATFET、您需要将 BATSRC 连接到 GND、并将 BATDRV 连接到 EN/UVLO 引脚。 对于 ACDRV、您需要通过分压器将此引脚连接到 EN/ULVO。

    ->这是否意味着我可以使用 BQ25750但无需进行任何交流和 BAT 侧电流监控? 无论哪种方法、我都应该将电流限制设置为 MAX。 或者尽可能高(因为我知道我有大电流系统)、这样可行吗?  [报价]

    您仍需要 BAT 传感电阻器来控制充电电流。 BAT 传感电阻器不应让系统负载电流经过它。

    我认为所有其他具有电压监控功能等的功能仍然能够正确地工作吗?

    是的、电压 ADC 将在此处工作。 请记住、ADC 用于提供电压和电流电平的通用指示器。

    如果我使用没有电源路径的 BQ25756 IC 芯片、将会发生什么情况? 我认为、当我为75A 设计所有 MOSFET、迹线等时、它是否应该不起作用? 这只会是一个电池充电器。 因为我认为我真的不需要电源路径控制、有人对我说、您可以在电池组上连接负载、并且仍然能够为电池充电。 或者您认为什么?

    是的、如果系统负载与电池并联、则 BQ25756能够在此处工作、而且您不需要电源路径。 请记住、BQ25756的充电电流仅为20A。 要获得更大的充电电流、您可以并联使用多个 BQ25756 IC。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此外、如果电源路径不重要、我建议使用 BQ25756并使负载与电池并联。 这将是最简单的设置。

    此致、
    埃森·加洛韦

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    感谢您的回答、您将提供很大帮助! :)  

    我认为我将 并联 BQ25756来增加充电电流。  

    我是否需要制作此 BQ25756的第二个 IC 电路(以便我有2个 并联的 BQ25756电路)、并直接将它们并联到我的电池组? 或者还需要考虑哪些因素?  

    我是否应该对这2个电路进行编程、以便它们中的每个电路都具有1/2满电流? (当我想用30A 进行充电时、每个电流都加载15A?)

    谢谢、祝您周末愉快。

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan。

    不用客气。

    您只需制作第二个 IC 电路、然后并联充电器即可。 BQ25756 IC 充当电流源、因此 BQ25756 IC 电路的电流将并联。

    我是否应该对这两个电路进行编程、使它们各自拥有1/2的满电流? (我想以30A 的电流充电时、每个电流均以15A 的电流充电?)

    是的、这个主意不错。 这将散发热量、使充电器更加高效。

    此致、
    埃森·加洛韦