This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:我想读取电压值、但是值很小。

Guru**** 2650075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453837/bq34z100-i-want-to-read-the-voltage-value-but-the-value-is-small

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好!
请告诉我有关 BQ34Z100's Voltage ():0x08/0x09 (该读字函数)的信息。
我将477mV 电压施加到 BAT 端子中、并读取0x08/0x09 (所附的时序波形)、读取的数据为0x01BE。
我认为价格很小、但这可以吗?
我已经附加了 BAT 外设电路图。

打开后、它读取时不带任何设置。
是否需要进行初始设置?

电压为0x01BE。

实际电压为477mV

外部电路是这样的。
不是900mV 0xFFFF (65535mV)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takayuki、

    如果将477mV 施加到 BAT 引脚、并且从电量监测计读取的电压为0x01BE、那么它的读数将非常正常。 我建议使用 BQStudio 来验证这一点。 如果这是有关分压器的问题、则需要校准电压以按比例增加。 从常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122053/faq-bq34z100-g1-how-to-calibrate-gauge-at-high-voltage 阅读有关该页面的更多信息

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否通过将数据乘以系数来计算电压?
    在这种情况下、该值的电压分辨率似乎仅为大约10位。 是这样吗?
    另外、BQStudio 是否与自制电路板兼容?
    101/5000   

    翻訳結果 μ A

    翻訳の結果 μ A

    是否通过将数据乘以系数来计算电压? 在这种情况下、该值的电压分辨率似乎仅为大约10位。 是这样吗? 另外、BQStudio 是否与自制电路板兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takayuki、

    电压是否通过将数据乘以系数来计算?

    是的。

    是16位寄存器。

    可以、只要您使用 EV2400、BQStudio 就与自制的电路板兼容。

    此致、

    Adrian