This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454540/ucc28180-ucc28180

主题中讨论的其他器件:TIDA-00443

工具与软件:

嗨、大家好!  

我使用了 UCC28180D 和栅极驱动器 UCC27517ADBVR 来设计 PFC、输出为390V、遵循我们230V 电机驱动项目的设计参考900W TIDA-00443。 负载为 BLDC 泵、最大功率约为650W。 输出电压约为393V。 运行泵大约10分钟后、电流电阻器20m Ω 烧毁。 检查 MOSFET 是否损坏(D、G 和 S 全部短接在一起)。 保险丝和电桥均正常。 栅极驱动器损坏(15V 和 GND 一起短路)。 我认为 MOSFET 很短、电流过大、电流检测电阻器和部分走线都烧毁了。 问题是栅极驱动器导致 VCC 和 GND 短路的原因? 请提供一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄松市

    原因可能有很多。 您是否已经选择了合适的 FET 来开始设计? FET 上是否有散热器?  

    您能否更换坏单元并监控波形以查看可能发生的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄松您好!  

    栅极驱动器 IC 很可能是由于 MOSFET 发生故障而发生故障。  
    通常、当 MOSFET 失效时、栅漏绝缘失效、并且 MOSFET 栅极引脚上会出现高漏极电压。  然后、该高电压被施加到栅极驱动器输出、驱动器无法承受该电压。  驱动器也会出现故障、在您的情况下、VCC 短接至 GND。  通常情况下、驱动器失效还会导致为 UC28180控制 IC 的输出提供高电压、并导致该失效。  

    真正的问题是:是什么导致了 MOSFET 出现故障?  

    我假设 电流检测电阻可以承受 全功率时的稳态功率损耗、因此它首先不会被自身烧毁、而是仅被 MOSFET 故障产生的过大电流烧毁。

    MOSFET 故障可能是由于电压应力过大、电流应力过大或温升过大而导致的。  
    电压过高通常会导致快速而不是一段时间后发生故障、因此该概率很低。
    如果电感器由于电感器温升过高而饱和、则可能会发生过大的电流应力。  请检查该项。
    由于电流过大、意外的开关损耗或正常功率损耗的散热不足、MOSFET 结温可能会过大。
    请检查以下每一项。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!  

    感谢您的及时回复。 背面有一个大型铝铸件、MOSFET 通过散热焊盘连接到该铝铸件。 还有一个由电机驱动的风扇、用于将空气吹到铝铸件。 我将重点介绍 MOSFET 的热性能。 下面是原理图、请帮助检查。 感谢负载是 BLDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄松、您好!  

    感谢显示原理图。  

    另请检查输出二极管 D22温升和反向恢复电流。

    虽然这是超快器件、但其温度可能过高、并且 IRR 增加幅度可能超过 MOSFET 可处理的水平。   
    在100kHz 频率下、考虑在该位置使用 SiC 二极管。  

    除此之外、还要检查栅极驱动二极管 D23是否可以处理流经它的峰值关断电流。   
    虽然如果发生短路或开路故障、我看不出它会如何导致 MOSFET 发生故障。  
    (注意:R125、R126和 R127实际上并不需要精密电阻器。)

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    感谢您的评论。 我可以通过我的工作电子邮件地址向您的工作电子邮件发送电子邮件吗? 这可以改善通信。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄松、您好!  

    目前、我更愿意留在 E2E 论坛内部、以便其他人可以从中学习。  
    到目前为止、还没有讨论任何真正的专有内容。  

    我现在要离开工作的周末,所以回复新的帖子可能不会发生,直到星期一。

    此致、
    Ulrich