工具与软件:
嗨、大家好!
我使用了 UCC28180D 和栅极驱动器 UCC27517ADBVR 来设计 PFC、输出为390V、遵循我们230V 电机驱动项目的设计参考900W TIDA-00443。 负载为 BLDC 泵、最大功率约为650W。 输出电压约为393V。 运行泵大约10分钟后、电流电阻器20m Ω 烧毁。 检查 MOSFET 是否损坏(D、G 和 S 全部短接在一起)。 保险丝和电桥均正常。 栅极驱动器损坏(15V 和 GND 一起短路)。 我认为 MOSFET 很短、电流过大、电流检测电阻器和部分走线都烧毁了。 问题是栅极驱动器导致 VCC 和 GND 短路的原因? 请提供一些帮助。