工具与软件:
你好。
我设计了一个采用 TPS23753A PoE 控制器的 PCB。 此设计主要基于 TPS23753AEVM-001 (5V 输出)板的参考设计。 由于可用性、我更换了变压器、并使用了 Wuerth 749119950提供的具有类似规格的变压器。
它基本上是在工作。 但在启动时、我有一种奇怪的行为。 当我连接 PSE 时、输出被非常好地调节至标称5V 输出。 但在几毫秒(40至50ms)后、开关会停止、输出电压会下降。 这是否是轻负载以及不连续模式造成的? 请查看下图。 Ch3是输出电压、而 Ch4是到 MOSFET 的栅极输出。

我观察到的另一个奇怪的情况是、在开关看起来正常的前40-50ms 内、RTN 和 VSS 之间的电压在上升。 热插拔 MOSFET 似乎将被关闭? 下面是输出电压(CH3)和 RTN-CH4电压(VSS)的波形。 RTN 和 VSS 之间的电压是否应该接近0V?

PoE 电源正在为 CPU 模块供电。 当 CPU 模块启动时、PoE 电压变得稳定、并非常稳定地保持在5V。 即使使用 CPU 板、在输出电压稳定之前、我还有几百毫秒的时间。 所以、我不确定这个"问题"是因为开始时的轻负载、还是有更严重的问题?!
谢谢!
Andreas