This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如果 BQStudio 通过 SMB 端口连接、则存在功能无法正常工作

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454103/bq40z50-r2-presence-feature-not-working-correctly-if-bqstudio-connected-via-smb-port

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO、BQ40Z50

工具与软件:

从 EV2400到 UUT 进行三次连接(GND、SCL、SDA)会影响 BQ40Z50-R2的行为。

连接本身良好、我可以读取寄存器、对器件进行编程、切换 LED 等(通过 BQStudio)。

但是、在此配置下、芯片始终报告 PRES (PRES)激活(BQStudio 中为红色)和单元 随时运行 输出功率、即使此时未在 PRES 引脚和 GND 之间建立10K 连接。

如果我独立运行单元(断开 EV2400)、电源输出会按预期跟踪 PRES 引脚- PRES 上的10K 至 GND 会打开电源输出、移除它会关闭电源输出。

(在最终产品中、PRES 引脚将用于检测电池是否插入了另一个器件的句柄中)。

还有人看到过这个吗?

有人知道为什么这些额外的连接会影响 BQ40Z50-R2对 PRES 引脚进行的"轮询"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这两种设置之间的唯一区别是连接了 EV2400吗? 如果未使用 bq40z50 EVM、是否可以查看原理图?

    DA 配置中的[NR]位目前设置为什么?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是连接了 EV2400 (GND、SCL、SDA)、但它不是 EVM 板、它是专有设计、而不是我要共享的 IP。

    自发布最初发布以来、我们认为我们已经找到了一种"先睹为快"、其中部分电路从 SCL/SDA 线路获得足够电力、从而在外部 USB-C PD 电源模块连接到单元时触发旨在强制网络处于低电平的电路。

    (IOW、原本打算用作"USB-C 检测器"的设备现已成为"USB-C 或 EV2400检测器")。

    我们认为、通过更改电阻值、我们将能够实现正确的行为(即使在连接了 EV2400的情况下)。

    DA 配置中的 NR 位在配置文件(FWEW)中为0。

    由于根本原因已追溯到 BQ40Z50之外、因此即使我们仍在微调我们的原型、我也会将此标记为已解决。