This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:设计简单的 BMS、是否仍需要进行编程?

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454109/bq76952-designing-a-simple-bms-does-it-still-need-to-be-programmed

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我们希望使用 BQ76952来构建 BMS 系统。 已找到使用2层电路板的参考设计、开始时它看起来非常简单(见下方附件)。  

然而、我的问题是、是否仍需要对 BQ6592进行编程、是否设置了寄存器? 才能使用它?

在我们的应用程序中、我们没有时间在将 BMS 交付给客户之前对其进行编程。  

过流、过压、短路保护、欠压保护以及电池平衡就是我们目前要寻找的一切。 BQ76952似乎非常适合。

e2e.ti.com/.../PR2410A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    [报价 userid="559124" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454109/bq76952-designing-a-simple-bms-does-it-still-need-to-be-programd "]然而我的问题是、BQ6592是否仍需要编程、是否设置寄存器? 要使用它?

    为了在使用该器件时使保护正常工作、您需要启用保护功能。 启用后、它们将使用默认值。 第2.3节启用保护 《BQ769x2电池监控器的轻松配置 》应用手册中、应展示如何快速进行配置。  

    还需要启用电芯平衡。  第10.1节"电芯平衡操作"   BQ76952技术参考手册(修订版 B) (TRM)中 详细介绍了该内容。  第13.3.11.1节 Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration  在 TRM 中、显示了要配置电池平衡的寄存器位。

    我们提供的评估模块(EVM)(BQ76952EVM 评估板| TI.com)可能会有助于评估器件。 BQ76952评估 模块用户指南还提供了一种快速、简单的方法来启动该器件、以便开始评估。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    我忘记在上面添加这个。 在默认设置中、仅会启用 COV 和 SCD 故障。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的评分

    就目前而言、我们正处在一个时间紧张的时期。 考虑设计该板、我们可以稍后测试编程。

    只要我输出 I2C 引脚,它应该足够好的编程它,对吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    在对软件进行编程时、本软件开发指南应该很有帮助。  

    某些设置和子命令需要不同的安全模式才能访问、例如 UNSEALED 和 FULLACCESS。 这在中进行了进一步讨论和介绍 第9.3节:器件安全 也出现在数据表中 第8章设备安全 曲线。

    此致、
    Alexis