This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:哪个位用于显示 MOS 是导通还是关断

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454265/bq40z50-r2-which-bit-is-to-show-the-mos-is-on-or-off

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用我们的 BQ40Z50。

您能不能帮忙检查一下哪个 位会显示 MOS 是开还是关?

1表示接通、0表示接通?

客户读取并发现这两个位均为0、描述为未激活。

请您帮忙解释这两个数据位吗?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如果上面的 CHG 和 DSG 位为0、则意味着它们各自的 FET 处于非活动状态。 请确保此时设置 FET_EN 位。

    此致、

    Anthony