This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110不进行与放电相同的充电计数

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451417/bq34110-bq34110-does-not-count-the-same-charge-charging-as-discharging

器件型号:BQ34110

工具与软件:

你好。  我不确定这个问题是否已经包含在内。  我们正在开发中的设计使用 bq34110 ( 具体是 BQ34110PW)。  我们已多次测试此电量监测计、遇到相同的问题。  我知道这适用于电池很少放电的应用、但我们想在所有条件下进行测试。  我们已多次对多个器件执行了完整的放电测试。  我们知道、在测试开始时(电池充满 电和 BQ34110PW 正确报告、电池充满电)。  当电池电量耗尽时、报告的电量似乎被正确计数。  电池的规格为4930mA 301,电量监测计报告~í a 4750mA 在放电过程中已通过电池。  然而、在充电时、我们始终看到 BQ34110PW 在整个充电过程中仅统计~μ C 3550mA。  我们可以确认电池实际上已完全放电。  为什么会这样呢?  我们已经看到、我们可以执行多个充电/放电周期进行校准、但这对于生产线设置是不可接受的。  我们不能让单位报告几个充电/放电周期的奇怪值。  是否有人遇到过此问题?  我是电子工程工程师。  我可以提供我们的原理图(拖动到编辑器中)。  我们遵循了应用手册。  我没有太多代码细节、但如果需要、可以让我们的固件工程师提供这些信息。  请告诉我您能做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!

    请给我们一些时间来研究这个问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    您能否提供这方面的日志文件以及电量计上使用的.gg?

    此致、

    Diego