请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 工具与软件:
你好。
我有疑问。
我设计了24V 太阳能充电/放电系统、
我们发现 I2C 总线读取的电池 SOC 信息突然出现异常读取情况。
如果您查看我随附的 Excel 文件、
从12月14日开始、电压下降、但 SOC 值趋于保持/增加、而不是下降。
在第15号的16:00之后、电压继续下降、但 SOC 不发生变化。
最后、12月16日上午7:33、SOC 为72、但电压为17.8V、电池完全放电。

IC 为 BQ34Z100-G1。
电池为 BST 6.7AH、 25.6VDC。 器件型号: PP-IFR26650G2W-8S2P
我还附加了我制作的黄金映像。
请检查问题是什么。
e2e.ti.com/.../6700mA-BST-batter-charge_5F00_discharge-inform.xlsxe2e.ti.com/.../0x02_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1_5F00_6700mA.df.zip
谢谢你。