This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:查看示波器信号

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454424/bq25713b-oscilloscope-signal-review

器件型号:BQ25713B

工具与软件:

尊敬的专家:

我叫 Antonio、我正在为 IC BQ25713B 充电产品疲于应对。 我正在尝试为1节电池21700充电、我的电源为12V 直流电。

我使用以下寄存器对其进行编程:

0x01->0x87
0x05/04->0x1068
0x03/02->0x0400
0x00->0x06
问题不起作用、下面我上传了4张不同信号的照片、如果正常、您能说我吗?  
   
图1:HIDRV1 (通道1) LODRV1 (通道2)部门5V 100ms/S
图2:LODRV2 (通道1) HIDRV2 (通道2)分部5V 5ms/s
图 3: SW1 (通道1) SW2 (通道2)分频5V 5Ms/s
 4 BATDRV (通道1)  分频1V  5ms/s
此致、
Antonio López ñ o.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    它在你的电路中似乎很奇怪。 您是否能够获取 BQ25713EVM 并进行试用?  

    www.ti.com/.../BQ25713EVM-017

    这可以节省您的时间、并排除很多设计问题。  

    此致、

    老虎