This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:检测电压温度系数

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453715/tps3840-detection-voltage-temperature-coefficient

器件型号:TPS3840

工具与软件:

嗨、团队:

是否有任何公式显示了关系检测电压和温度?
例如、下面是数据表中 S-809的检测电压温度系数。

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:  

    感谢您的提问。 请查看 数据表的7.7典型特性部分。  

    我们提供了一些不同温度下的阈值精度图表。 您可以通过该数据了解预期的器件行为。  

    此致!

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的答复。
    我的客户需要使用此方程式进行高精度估算。
    是否没有我们可以提供的公式?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:  

    数据表中没有公式。

    谢谢!

    Sila Atalar