This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:SDM

Guru**** 2765975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451289/bq27z746-sdm

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

在空闲一段时间后、电池将关闭充电和放电 FET、Operation Status A 寄存器中的 XCHG 和 DSG 标志将设置为1、并且无法激活充电。 为了执行复位操作、需要连接通信以恢复充电和放电。  下图显示了上部计算机的接口显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅从器件 TRM 获取的以下图像。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、没有向电池发送关断命令、电池电压远高于关断电压。 电池  在空闲一段时间后、会自行关闭充电和放电 FET。

    其次、在电池进入关断模式后、按照下框中显示的方法无法激活电池、即我们尝试为电池充电并下拉引脚而不产生任何影响。 这是什么原因呢?

    此致、  

    技术16.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    设置 SDM 位、指示电量监测计正在尝试进入 SHUTDOWN 模式。  

    不过、这里需要注意的是、根据您当前的设计、监测计将永远无法进入关断模式。 如果希望电量计能够进入关断模式、那么我建议您不要永久下拉 ENAB 引脚。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、正如您所说、实际上、当电池连接到通信时、会显示电量监测计已进入关断模式。 这是什么原因呢?

    此致、  
    技术16.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 ENAB 永久拉至低电平、则电量监测计无法进入 SHUTDOWN 模式。 SDM 位不会指示电量计处于 SHUTDOWN 模式。 如果电量监测计处于关断模式、您将失去与电量监测计的所有通信。  

    您如何确定它处于关断模式?

    此致、  

    Robert。