This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:芯片原理图测试

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454545/tps3851-q1-chip-schematic-test

器件型号:TPS3851-Q1

工具与软件:

请帮助查看原理图、看看是否有任何问题并提供修改建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    原理图看起来不错! 您能否确认所需的超时长度为829ms (典型值)、因为这是 CWD 引脚上10nF 电容器当前设置的超时长度。

    谢谢!
    约书亚