This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:TPS56A37

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37, DLP4500, TPS7A37, TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452054/tps56a37-tps56a37

器件型号:TPS56A37
主题中讨论的其他器件: DLP4500TPS7A37TPS56C231

工具与软件:

你好

我们设计了一个适用于 DLP4500的替代 LED 驱动器、从而使用 TPS56A37提供10A LED 电流

这些 LED 连接在电流环路中、基本驱动器以10A 电流驱动该 LED

我们在加载驱动器时遇到问题(MOSFET 开关)、

当我们消耗少量电流(低强度)时、TPS56A37开关在轻负载(ECO 模式)条件下工作、LED 会闪烁

当我们提高强度时、TPS56A37会锁定进入轻负载(ECO-mode)状态并不断闪烁、

我们曾想过持续加载 TPS56A37的输出、 但我们不确定它的方式是否正确、因为我们在电流环路中工作、数据表第12页上的公式(用于查找负载电流以关闭 ECO-mode)使用的是输出电压而不是电流。

是否有电池方法可以禁用轻负载状态并在负载(LED)断开时使 TPS56A37保持满工作状态、或者可以找到负载电流来使 TPS7A37处于满工作负载状态?

电源电流环路通过25m Ω 感应电阻器从 TPS56A37输出连接 LED 并将感应电阻器采样的电压馈送给 TPS56A37 FB 引脚。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、轻负载下的 ECO 模式会导致 LED 闪烁、因此您希望在所有负载(轻负载和重负载)下提供连续电流。 我仔细查看了数据表、发现 TPS56A37似乎没有禁用 ECO-mode 的选项。 您想在轻负载下禁用 ECO-mode 是正确的吗? 您是否愿意探索可选择 FCCM 或 ECO-mode 的替代器件?

    请告诉我

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    感谢您快速回答。

    是的、我们想在轻负载下禁用或覆盖回波模式

    我们的当前设计使用了 TPS56A37、由于我们的客户要求充分利用当前设计、因此目前无法在新设计中使用不同的开关稳压器(我们已设计并构建原型)

    我相信添加永久负载可能会解决功耗范围上的问题(从我们这边看可以)-该方法可以解决这个问题吗、您能给我展示一下如何计算能够将 TPS56A37驱动到回波模式之外但消耗最小电流的最小负载吗?

    此致

    Yuval   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

    感谢您提供这些信息。 您是对的、由于切换到备用降压稳压器不是可行的、因此我们可以通过保持恒定的持续最小电流流过 TPS56A37中的 FCCM 模式来防止 ECO-mode。 实际上、我能够在工作台上对此进行测试、并与数据表第12页的公式1进行比较。 我的测试条件为14vin、8vout、500kHz、3.3uH 电感器。 该公式计算出过渡点约为1A 的负载电流。 这实际上与基准测试结果相符。 我建议在公式中输入您的条件、以确定为防止 ECO-mode 而应持续汲取的最小负载。

    希望这对您有所帮助。 如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击"这已解决我的问题"。

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的重播,我们将采用这个选项,并在我们的板上测试它。

    您能否还向我们推荐 TPS56A37的替代产品、该器件 没有启动延迟、可以提供10A@3.5V 无回波模式或具有此模式的禁用选项(无外部 MOSFET)

    此致

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

    关于可替换器件、TPS56C231是我支持的另一款器件、应符合您的条件。 该器件的功能输入电压范围为4.5V 至17V 、输出 电压范围为0.6V 至6V、并且电流高达12A。 此外、可使用 Mode 引脚电阻器选择 FCCM 或 DCM 模式。 如果 TPS56A37在您的电路板上的测试不太好、请回复此主题并回答其他问题。 TPS56C231也是满足您要求的一个相当不错的选择。

    如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击"这已解决我的问题"。

    此致!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    感谢您的重播、

    TPS56C231可以解决 TPS56A37遇到的部分问题、

    另一部分(如前所述)是软启动时间(最小1.8mSec)、我们需要以4kHz 的频率导通/关断 TPS56A37。

    在 TPS56A37中、我们通过使 EN 引脚悬空并始终启用 TPS56A37、同时从 SS 引脚上移除电容器、从而覆盖该引脚。

    是否有更好的方法可以覆盖 TPS56A231中的软启动时间?

    此致

    Yuval   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

    如果您想在 TPS56C231中实现与 TPS56A37相同的过程、则我认为不存在潜在问题。 只要 EN 和 SS 在两个器件上的工作方式相同即可。 下面随附了 TPS56C231的 SS 说明。 默认情况下、SS 为1.2ms。 您可以通过在 SS 引脚上外部连接一个电容器来调节 SS 时间。 当 EN 为高电平时、SS 充电电流将开始对外部 SS 电容器充电。 下面也是计算所需 SS 时间和 SS 电容的公式。 1.8ms 似乎不是不可能的、尽管在某个时间点、器件可以达到的最大 SS 时间会受到限制。

    希望这有助于回答您的问题。

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    感谢您的重播、

    请让我详细说明一下、

    TPS56231中的 SS 的最小时间为1.2m 秒、我们需要在250u 秒(4kHz)切换 TPS56A231、

    是否可以将 SS 设置为启动速度快于250u Sec 或取消 SS 功能?

    此致

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

    感谢您的详细介绍。 TPS56C231的最短软启动时间约为1ms。 我认为此器件的 SS 不可能最低为250us。 我还听说过该器件具有取消 SS 功能的功能。 您刚才说您可以取消 TPS56A37中的 SS 功能? 我的理解是否正确? 如果可以、请告诉我、我可以看看 TPS56C231是否可以做到这一点。

    谢谢!

    Calan