This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:高压降压的原理图审阅

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450205/ucc28180-schematic-review-for-high-voltage-buck

器件型号:UCC28180

工具与软件:

客户正在设计具有450V-820V 直流输入和400V/500W 输出的高压降压转换器。

他们采用 UCC28180进行设计。 您可以帮助回顾他们的原理图以了解存在的任何风险吗? 电感器为800uH。

e2e.ti.com/.../G1795_2D00_0480W_2D00_GN0A-PCB2-V0.0-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    我的 PDF 阅读器无法识别 PDF 文件中的字符、因此我看不到组件的值。

    请离线与我们联系。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、  

    客户提到他们发现、MOSFET 在高输入电压下上电的过程中很容易损坏。 您能否麻烦  BU 专家来帮助查看其原理图以了解所有风险? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    我们可以查看原理图、但提供更多详细信息会更有帮助。 您是否有任何波形要共享?

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    正如 Ning 提到的、如果有波形、那将会很有帮助。

    除了这项请求、以下是需要考虑的一些事项:

    1. UCC28180是一种用于 降压拓扑的升压 PFC 控制器。  在升压 PFC 中、输出已预充电至 Vin 的峰值。
    UCC28180假定 VSENSE 通常大于0.82V、任何低于该阈值的 VSENSE 均视为故障、并阻止启动。  
    在降压 PFC 中、启动前 Vout = 0V、因此 VSENSE 也将为0V、不允许进行切换。 在原理图中、我看到没有电路向 VSENSE 提供~1V 电压、即使在 Vout 为0V 时也能开始开关。   那么、该 PFC 是如何启动的呢?  

    2. 由于启动时 Vout = 0V、即使 MOSFET 正在开关、也没有电压对电感器电流进行退磁、因此该电流会持续上升多个周期、直到 Vout 最终上升到足以将电感器电流拉低。  
    电感器 L3的核心材料是什么?  如果是间隙铁氧体、饱和电流电平是多少?  另外、L3-C 与 L3-A 的匝数比是多少?   

    3. C1和 C2结构跨 HV+总线的用途是什么?  它似乎什么都不做。  

    4. 当续流二极管 D4和 D24导通时、它们的缓冲器电容 C30和 C105会放电至~0V。  然后、每次 MOSFET Q5和 Q11导通时、两个电容器都会通过100R 电阻有效充电、这意味着每个周期会有4A~8A 尖峰电流流经 MOSFET。  
    加上来自 MOSFET 自身缓冲器的尖峰电流。  这些缓冲器是否真的有必要?  如果是、是否可以将其修改为 RCD 钳位而不是 RC 缓冲器?

    5. 由于输出电压从0V 开始、并且 MOSFET 占空比在启动期间应该保持低电平来限制峰值电感器电流、我认为应该在 VCOMP 引脚上施加一个外部软启动钳位电路、如下所示:   

    正常补偿元件也位于 VCOMP 引脚上。  
    选择 CSS 和 RSS 以实现非常慢的上升时间(数百毫秒)、从而使 Vout 有时间在低峰值电流下充电。  
    确保在启动期间 Vout 上没有负载、否则 Vout 无法上升。  

    此致、
    Ulrich