This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:CAN##39;无法可靠地唤醒和启动;BMS 由于过放电而禁用其输出的电池

Guru**** 2390660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ25756EEVM, BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQSTUDIO、、、 BQ25756

工具与软件:

我将在这里回答几个与我的设计相关的问题( 每个问题以粗体显示 )。

我使用 BQ25756E 设计了一个电池充电器、它 以2.96A ICHG 和29.14V VCHG 为8节"24V"LiFePO4电池组充电。  其 VAC 由24V 台式电源提供以用于测试(最终将成为产品中的交流/直流电源)。

该电池组中有一个 BMS (BQ78350-R1)、一旦电池放电至低于特定水平(在本例中为20V)、就会禁用电池输出。

我的问题是 BQ25756E 无法(可靠地)"唤醒"该电池来开始充电。  但是、只需应用外部电源电压即可正常工作(并且电池在施加电压后会立即"唤醒")。  此外、一旦电池"唤醒"、我认为 BQ25756E 运行正常。

为了"唤醒"电池、我似乎需要施加一定的电压(我假设高于电池内部电压)。  我还假设可能需要与此相关的特定最低充电电流。

  • 您可以帮助我找到 BQ78350-R1数据表中关于如何"唤醒"过度放电至 CUV 限制的电池的正确位置吗? 我很难 在其数据表中找到它。

一些 o 范围屏幕截图:

有时 BQ25756E 只是正常唤醒电池(蓝色= BQ25756E 的输出电压、黄色=向电池输入电流;一旦充电器以~3A 速率开始充电、电池就"唤醒"):

有时会起作用、但会使用类似的重试:

有时它根本不起作用:

在未连接电池的情况下、示波器屏幕截图与上面的第3幅图类似(输出电压达到~29V 的 VCHG 值除外)。  我的理解是、当输出降至 VRECHG 值(默认为 VCHG 的97.5%)后、应该会重试 BQ25756E。  这显然不会发生。

  • ~200ms 和600ms 之间的电流"fuzz"是~300mA 在不同/不一致的时间的快速脉冲。  有什么想法吗?
  • ~600ms 后、在一致的~13ms 周期内会出现较大的尖峰。  有什么想法吗?
  • 涓流充电电流值是多少?  我在任何地方都找不到它...

供参考- 到目前为止、我还没有连接 bqstudio、但我打算在不能更进一步时配套使用。

感谢您的帮助!

-法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    感谢您在这方面的努力。

    [报价 userid="169935" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge 您能给我讲一讲如何"唤醒"已过度放电至 CUV 限制的电池吗? 我很难 在产品说明书中找到这一点

    IC 应该通过进入涓流充电并启动电池电压来实现这一目的。

    Unknown 说:
    ~600ms 后、在一致的~13ms 周期内会出现较大的尖峰。  有什么想法吗? [报价]

    我在研究这个。 如果未连接电池、VBAT 电压不应下降。

    涓流充电电流值是什么?  我在任何地方都找不到它...

    涓流电荷为≈150mA。

    我有几个问题可以帮助解决此问题:

    • 所有这些测试都是使用同一个 IC 完成的吗?
    • 输出电压升高的测试和没有升高的测试是否存在差异?
    • 您能否将原理图发送给我以便我进行审阅?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5562586 #5562586"]
    您可以帮助我找到 BQ78350-R1数据表中关于如何"唤醒"过度放电至 CUV 限制的电池的正确位置吗? 我很难 在其数据表中找到它

    IC 应该通过进入涓流充电并启动电池电压来实现这一目的。

    [报价]

    这是如此怪异的现象、我认为还有一个特定的最小电流会唤醒电池。  所有3个图中的充电器输出电压都 非常 接近电池电压、有时会将其唤醒、有时不会。  我尝试了 BQ25756EEVM、电流波形不同。  ~有一个~的、一致的 Δ Σ 150mA (见下面)、而不是我的电路上 Δ Σ 300mA 的模糊/断断续续的突发。   ~600ms 时、我假设是涓流充电。  然后再经过一个~100ms 后、该器件可能处于另一种模式、然后会提供完整充电电流。  有什么想法为什么我的充电器没有显示这么好,一致的100mA 涓流电流?

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5562586 #5562586"]
    ~200ms 和600ms 之间的电流"fuzz"是~300mA 在不同/不一致的时间的快速脉冲。  有什么想法吗?

    可能是正在运行的电感器检测。 我需要看到 SW1和 SW2波形。

    [报价]

    我不确定您到底想要看到什么以及在哪里看到。  但我~在小的 Δ Σ 300mA 电流脉冲中、它处于 DCM 模式。  此示波器没有足够的采样深度、无法以足够高的分辨率捕获全部~1s 的数据来查看 SW 节点波形。

    如果您能告诉我这种电感器检测是什么样子、我可以留意它。

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5562586 #5562586"]

    我有几个问题可以帮助解决此问题:

    • 所有这些测试都是使用同一个 IC 完成的吗?
    • 输出电压升高的测试和没有升高的测试是否存在差异?
    • 您能否将原理图发送给我以便我进行审阅?
    [报价]
    • 是的、所有相同的 IC 都位于同一个 PCBA 上。
    • 测试设置(相同电池、相同接线、相同电源等)没有差异。
    • 我可以给大家发送原理图、但不能通过公共论坛发送。  您可以提供您的电子邮件地址、还是给我发送电子邮件?

    我在 BQ25756EEVM 中看到一个奇怪的差异、数据表中未提及该差异、因此未在我们的原理图 上完成:ICHG 引脚(R201和 C201)上有一些补偿。

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5562586 #5562586"]如果未连接电池、VBAT 电压不应下降。

    这就是我所期望的!  而且、在没有电池的情况下、EVM 的输出电压保持高电平(在电压降至 Vrechg 以下后重试)。  但在没有电池的情况下、电路的输出电压几乎会立即下降。  根据我所知、这种行为完全一致(见下文):

    -法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    [报价 userid="169935" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5564420 #5564420"] 有什么想法为什么我的充电器没有显示这么好,一致的100mA 涓流电流? [报价]

    IC 可能已经坏了? 如果您能够、可以用 BQ25756E EVM 中的 IC 替换电路板上的 IC 吗?

    对于电感器检测、我们在 BQ2575X 系列常见问题解答中简要说明了其工作原理

    我可以向您发送原理图、但不能通过公共论坛发送。  您可以提供您的电子邮件地址、还是向我发送电子邮件?

    我通过 E2E 向您发送了朋友申请。 您能否通过直接消息向我发送原理图? 您无需发送整个原理图。 我只需要查看 BQ25756的电路。

    [报价 userid="169935" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5564420 #5564420"]我在 BQ25756EEVM 中发现一项未在数据表中提及、因此未在我们的原理图上提及的奇怪差异: ICHG 引脚有一些补偿(R201和 C201)。

    我们建议在 ICHG 电阻器或 ILIM_HIZ 电阻器大于5kΩ 时进行补偿。

    这是非常奇怪的行为。

    我有一些测试建议:

    • 您能否测量 REGN 和 DRV_SUP 上的电压?
    • 如果您设置位 EN_PRECHG=0、行为是否发生变化?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    [报价 userid="169935" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5564420 #5564420"] 有什么想法为什么我的充电器没有显示这么好,一致的100mA 涓流电流? [报价]

    IC 可能已经坏了? 如果您能够、可以用 BQ25756E EVM 中的 IC 替换电路板上的 IC 吗?

    对于电感器检测、我们在 BQ2575X 系列常见问题解答中简要说明了其工作原理

    我可以向您发送原理图、但不能通过公共论坛发送。  您可以提供您的电子邮件地址、还是向我发送电子邮件?

    我通过 E2E 向您发送了朋友申请。 您能否通过直接消息向我发送原理图? 您无需发送整个原理图。 我只需要查看 BQ25756的电路。

    [报价 userid="169935" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5564420 #5564420"]我在 BQ25756EEVM 中发现一项未在数据表中提及、因此未在我们的原理图上提及的奇怪差异: ICHG 引脚有一些补偿(R201和 C201)。

    我们建议在 ICHG 电阻器或 ILIM_HIZ 电阻器大于5kΩ 时进行补偿。

    这是非常奇怪的行为。

    我有一些测试建议:

    • 您能否测量 REGN 和 DRV_SUP 上的电压?
    • 如果您设置位 EN_PRECHG=0、行为是否发生变化?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 可能已经坏了吗? 如果您能解决问题、可以用 BQ25756E EVM 中的 IC 替换电路板上的 IC 吗?[/QUOT]

    我们意识到了一点、FB 电阻器上的前馈电容意外过高(0.1uF)。  它可能是一个本应未填充的虚值。  我们移除该 电容器后情况会好很多。  仅此一项就几乎解决了我们的一切问题。  其余的行为似乎是在处理器启动时意外禁用充电器。

    我通过 E2E 向您发送了一个朋友申请。 您能否通过直接消息向我发送原理图? 您无需发送整个原理图。 我只需要查看 BQ25756的电路。

    是的、我可以这样做。  尽管我们现在即将开始工作、但如果您能了解这些电路板下一个版本的原理图、我将不胜感激。

    我们建议在 ICHG 电阻器或 ILIM_HIZ 电阻器大于5kΩ 时进行补偿。

    关于如何选择此薪酬、您是否有任何指导/计算/工作表? 我们的 ICHG 电阻器为16.9k (~3A)、ILIM 为4.12k (~5A)。

    谢谢!

    -法案

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在提供补偿指导的同时、我们还看到充电器并未实际输出其设定的电流-始终会稍低一些(我们看到~2.6A 和~2.7A 并非2.95A)。  Ichg 上的电压看起来不错、很干净、但 SR_P 和 SR_N 上的差分电压看起来噪声相当大(与 EVM 相比)。  是否合理认为输出检测线路上的共模噪声会以这种方式影响输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    感谢您提供新信息。 我很高兴听到充电器的行为要好得多。

    关于如何选择此薪酬、您有任何指导/计算/工作表吗?

    我建议使用1.5kΩ 的 R 值和100nF 的 C 值

    我正在查看您的原理图、并且我有一些建议:

    是否可以认为输出感应线路上的共模噪声会以这种方式影响输出电流?

    我认为是这样。 但是、通过上面的原理图建议可以改善这种共模噪声。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5569988 #5569988"]建议使用 R 值1.5kΩ 和 C 值100nF

    表示、谢谢!

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5569988 #5569988"]需要平衡输入感应电阻器(R5)两端的电容。 为了快速测试此情况、您可以与 C10并联安装一个100µF 电容器。

    这实际上是(某种程度上)平衡的。  在我发送的第一页上、有一个带有100uF 电容器(和1欧姆串联 R)的输入滤波器:

    它不是完全一样的,但我们认为它将是足够"计算"平衡",因为我们在这种设计上非常紧张的空间,没有空间容纳更多的大型电解电容器。  你同意吗?

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449786/bq25756e-can-t-reliably-wake-up-a-battery-whose-bms-has-disabled-its-output-due-to-overdischarge/5569988 #5569988"]我建议仅在初始测试时短接开关 FET 栅极电阻器。

    这些东西上的开关波形非常华丽、恐怕会触摸它 。我们可能确实有空间驱动一些更强的信号、但我对测量的效率(>95%)非常满意。

    确保 VAC 在靠近引脚的位置有一个电容器。

    已经完成!

    我会浏览所有其他建议从你的链接,太-谢谢!

    不过、通过上面的原理图建议可以改善此共模噪声。

    我意识到我们的检测线(输入和输出)直接位于所有开关东西的下方(埋在 GND 平面之间、因此可能更糟糕)。  但是、滤波元件位于检测电阻上、而不是 IC 上。 我将电容器(0.47uF 差分和100nF 共模)移至 IC、它大幅降低了噪声。  在我们的下一个版本中、您还建议将感测线路上的10欧姆串联电阻移至靠近 IC 的位置吗?

    谢谢!

    -法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    感谢您耐心等待。 现在我们比较忙。 我会在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    这实际上是(某种程度上)平衡的。  在我发送的第一页上、有一个带有100 μ F 电容器(和1欧姆串联电阻 R)的输入滤波器:

    是的、这样应该可行。 如果电路可行、我建议短接 R57。

    我们可能确实有足够的空间来提高一些性能、但我对测量的效率(>95%)非常满意。

    谢谢! 如果您将来在充电器启动时遇到任何其他问题、我建议将这些电阻器短接。

    在我们下次应用时、您是否还建议将感应线路上靠近 IC 的10欧姆串联电阻也移至?

    谢谢观看。 是的、我建议将10Ω 电阻器和滤波电容器移至更靠近 IC 的位置。

    此致、
    埃森·加洛韦