This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:有关 bq34110的问题

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445259/bq34110-question-about-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

您好:

客户使用 bq34110来对电池电量进行计数。 电池为4节串联电池和6节并联电池、但存在问题。 使用电池时、功率为70%。 此时、电池关断(MCU 控制、控制板也关断)、再次通电时、电池电源读数将跳至82%。 您能帮助进行分析吗?

如果没有电源中断、则从100%到0%使用相对准确。

以下是 bq34110的配置和电路图、请帮助您查看。 谢谢!!!

客户感觉 bq34110电量监测计在电池使用时无法断电或复位、否则使用 RemainingCapacity 指令读取的容量将与断电前读取的容量不匹配?

STF_REGS_T REGS[]={
{0x4000、4、0x80619ad8}、//0 CC Gain 增益
{0x4004、4、0x95005797}、//1 CC Delta
增量
{0x4008、2、0xf9ec}、//2 CC Offset
偏移
{0x400c、1、0x47}、//3电路板偏移
{0x400F、1、0x7}、//4 PACK V 偏移
{0x4010、2、0x49ba}、//5分压器49BA=18874
{0x413d、1、0x10}、//6 Pin Control Config
{0x424B、2、0x1022}、//7 CEDV Gauging Configuration
{0x413a、2、0x0204}、//8 Operation Config A
{0x4155、1、0x4}、
串联数量 μ s
{0x41f5、222200}、//10 Design Capacity mAh 22200
{0x425a、2、0xBD7}、//11修正了 EDV 0 3031
{0x425d、2、0xC1C}、//12修正了 EDV 1 3100
{0x4260、2、0xCB2}、//13修正的 EDV 2 3250
{0x40c0、221090}、//14学习的完全充电容量22200 x 0.95
};

此外、由于客户没有 EV2300/ev2400仿真器、如果可能、您可以帮助评估以下电池包的参数吗?

1. 4节串联和3节并联三元锂电池,单节电池电压4.2V

2. 4节串联和6节并联三元锂电池,单节电池电压4.2V

随附的是电池规格表。

e2e.ti.com/.../PS_2D00_RD_2D00_061--A02--18650_2D00_3800mAh_08FF_38EA_09FFC4893C68664E_-20230328.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计不应断电。 有多种可用的功耗模式。

    客户需要使用 Ev2400、因为他们需要评估其系统并验证监测计性能。或者、他们也可以使用 MCU 通过 i2c 与器件通信。

    此致、

    Diego