This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:容量数据异常

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442687/bq34z100-g1-capacity-data-is-abnormal

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

您好、

最近、收到一个具有异常数据的电池、并且 SOC 在放电期间保持100%。 通过 Battery Management Studio 读取数据时、会发现真实 RC 数据在电流为0的条件下缓慢增加、并远超过真实 FCC。 我可以问一下 BQ34Z100-G1发生了什么情况吗? 请帮助分析它。 随附的是日志数据和 gg 文件。

e2e.ti.com/.../8468.BQ_2D00_Log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)测量仪表读数电流是否正确? 器件是否已校准? 是否所有读数都是预期值?

    2)是否使用 GPCCHEM 工具维护了正确的化学 ID 匹配? 您能否共享数据和报告?

    3) 3)学习周期是否完成?

    4) 4).zip 中有许多.gg、用于创建发送的日志文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego

    1)电流已校准,读数准确, gg 文件正确。

    2)化合物 ID (5660)是一个匹配的、这就是电池制造商(Cosmx)在2022年把电芯送到 TI 时获得的 ChemID。 我没有这个报告。

    3)该电池已完成学习周期,用户已使用39个周期,出现问题前的容量数据是正常的。

    4) 4)日志和 gg 文件是使用 Battery Management Studio 捕获的。

    在电池处于空载状态大约两天后、我昨天收集了一组新数据、如附件中所示。 我发现,在真 RC 的一轮增加后,它开始慢慢地下降。 在数据收集过程中、True RC 和 True FCC 之间出现了数据更新、此时容量数据似乎恢复正常。

    e2e.ti.com/.../1256.BQ_2D00_Log_2D00_1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    1) 2) 3)理解、谢谢

    4)感谢,而.gg 是在整个放电过程中生成的?

    PLESE 使用 GPCRA 工具来优化电阻值。 然后在更改值后发送日志文件。

    GPCRA0应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego