工具与软件:
您好、TI 专家
客户正在检查 BQ24074、发现器件过热问题。
-当充电电流为1.2A 时,组件温度上升到80°C (基于25°C 的环境温度)。
[使用条款]
- Vin = 5Vdc
- 该设备在充电时被禁用,因此它只在没有任何负载的情况下充电。
[原理图]

[PCB_顶部]

[PCB_底部]

-作为参考、BQ24074的散热焊盘使用四(4)个过孔。
Q1) 当充电电流为1.2A 时、在80°C 测量元件温度是否正常?
Q2) 客户希望使用1.2A 的充电电流、但使用高达1.2A 的电流是否过多? 我应该减小充电电流并使用它吗?
Q3) 由于数据表9.3.5.8中有"热调节和热关断"函数、我们可以假设在使用1.2A 电流时不存在 IC 因元件发热而发生死亡或着火的可能性吗?
请检查。 谢谢你。