This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:关于 REGN 引脚

Guru**** 2588295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454420/bq25756-about-regn-pin

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

我使用 BQ25756进行设计。 要减少充电器 IC 的发热、是否可以从外部电源向充电器的 REGN 引脚施加5V 电压?

此致、

乌穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    要减少 IC 中的发热、最有效的方法是采用外部栅极驱动电源。 您可以应用+5或12V 的外部栅极电源。 这将减少 IC 中内部 LDO 必须完成的工作。 我不建议向 REGN 施加+5V 电压。  

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Ethan。

    不是 BQ25756 REGN 的内部 LDO 引脚? 那么、我是否无需将5V 连接到此引脚所连接的线路? 我通过将 DRV_SUP 和 REGN 引脚与0欧姆电阻连接在一起、从而将它们一起使用。  5V 电压应该连接到哪条线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    是、REGN 引脚连接到内部 LDO。 如果使用外部栅极驱动电源、则应将 REGN 与 DRV_SUP 断开。 外部栅极驱动电源将连接到 DRV_SUP。

    此致、
    埃森·加洛韦