This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77307:请求技术支持:开发具有全面保护功能的2S BMS

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77307, BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454581/bq77307-request-for-technical-support-development-of-2s-bms-with-comprehensive-protections

器件型号:BQ77307

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在致力于为设计电池管理系统(BMS) 2s 2P 锂离子电池组 具有以下规格和保护要求:

项目详细信息

  • 电池配置 :2S2P
  • 标称电压 :7.2V
  • 最大充电电流 :4A
  • 最大放电电流 :2A.
  • 所需的保护
    • 过压(OV)
    • 欠压保护(UV)
    • 过流(OC)
    • 短路保护
    • 具有完全集成的反极性保护
    • 过热保护

设计首选项

我正在寻找一个解决方案:

  1. 无需编码或基于微控制器的通信即可运行。
  2. 依赖于具有内置或可配置保护的独立式 IC。
  3. 支持外部元件配置、以满足保护要求。

我正在考虑使用 BQ77307 或类似的 IC。 但是、请你协助以下工作:

  1. 有关为支持上述所有保护功能的独立实施选择最合适的 TI BMS IC 的指导。
  2. 针对外部组件(MOSFET、电阻器、电容器、热敏电阻等)的建议、以确保设计可靠且高效。
  3. 提供任何参考设计或评估板、可加快开发速度。
  4. 专门用于2节锂离子电池管理的任何设计或应用手册。

您的专业知识和见解将非常宝贵、有助于我实现稳健紧凑的 BMS 解决方案。

提前感谢您的支持。 我期待您的指导。

此致、
Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohd 您好、

    BQ77307应该能为您找到最合适的器件。

    我们没有支持反极性保护的器件、因为我们的器件在设计时假设它是电池包的一部分。

    对于 BQ77307、如果您不想为操作进行编码或基于微控制器的通信、则可以使用其具有的默认设置、或者如果您确实想永久更改它、则需要请求 TI 对 OTP 进行编程、但是、需要一个重要的商业案例。

    遗憾的是、对于我们的器件、我们没有任何有关2S 电池管理的特定设计或应用手册。 不过、 在使用 BQ77307时、您可以使用 BQ76905 EVM 作为参考、以帮助完成该过程。

    此致、
    Alexis