This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:设计参考原理图

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452728/tps25751-reference-schematic-for-design

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM 01BQ25798

工具与软件:

您好!

我们正在应用中规划 TPS25751D。

我无法找到设计参考原理图。

数据表中的参考原理图端相当大。

不确定应用的 GPIO 设置。

如果不想将 USB 接口连接到主机处理器、应该正常吗?控制器可以自行获取 PD 的值?

您可以提供一个可以使用的参考原理图。

谢谢!

Rahul W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    您能否提供有关您正在设计何种终端应用(即电池组、BT 扬声器等)的更多详细信息?  

    谢谢。此致、

    Raymond LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    目前、我们的电路板由5V 插孔供电、我们要用 Type C USB 供电来替代它。

    它应该还可以为4S 电池组充电、我已经为此选择了电池充电器。

    我可以让 USB (D+/D-)保持断开状态吗、以及如何配置充电电流和电压电平设置。

    是预配置的、还是可以随硬件配置进行更改、或者应由固件控制。

    我不想使用 USB (D+/D-)、因为 它已用于满足其他一些要求。

    谢谢!

    Rahul W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    对于4节串联电池组应用、我建议参考 USB-PD-CHG-EVM -01: https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM -01 

    此 EVM 将 TPS25751与 BQ25798结合用于1S-4S 应用、并可配置为 DRP (双角色电源)或仅受电。  

    我能否将 USB (D+/D-)保持未连接状态、以及如何配置充电电流和电压电平设置。

    如果不想实现 BC1.2或液体检测功能、则无需将 D+和 D-连接到 TPS25751。  

    电池充电器的充电电压和电流设置可通过 TPS25751 GUI 轻松配置。有一个子部分需要回答、并在加载到 TPS25751上时整合在 PD 配置图像中。  

    它们是预配置的、还是我们可以更改硬件配置、或者应由固件控制。

    如果您选择使用受支持的 BQ 电池充电器器件之一、则 TPS25751会处理电池充电电压和电流。  TPS25751对多个受支持的 BQ 充电器集成了 I2C 控制、并将通过调查问卷和 PD 合约期间处理所有 I2C 配置以实现拉电流和灌电流。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    没问题、我将继续、关闭该线程。 如需进一步支持、请打开新的 e2e 主题以更好地进行跟踪!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin