主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM 01、 BQ25798、
工具与软件:
您好!
我们正在应用中规划 TPS25751D。
我无法找到设计参考原理图。
数据表中的参考原理图端相当大。
不确定应用的 GPIO 设置。
如果不想将 USB 接口连接到主机处理器、应该正常吗?控制器可以自行获取 PD 的值?
您可以提供一个可以使用的参考原理图。
谢谢!
Rahul W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们正在应用中规划 TPS25751D。
我无法找到设计参考原理图。
数据表中的参考原理图端相当大。
不确定应用的 GPIO 设置。
如果不想将 USB 接口连接到主机处理器、应该正常吗?控制器可以自行获取 PD 的值?
您可以提供一个可以使用的参考原理图。
谢谢!
Rahul W
尊敬的 Raymond:
目前、我们的电路板由5V 插孔供电、我们要用 Type C USB 供电来替代它。
它应该还可以为4S 电池组充电、我已经为此选择了电池充电器。
我可以让 USB (D+/D-)保持断开状态吗、以及如何配置充电电流和电压电平设置。
是预配置的、还是可以随硬件配置进行更改、或者应由固件控制。
我不想使用 USB (D+/D-)、因为 它已用于满足其他一些要求。
谢谢!
Rahul W
尊敬的 Rahul:
对于4节串联电池组应用、我建议参考 USB-PD-CHG-EVM -01: https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM -01
此 EVM 将 TPS25751与 BQ25798结合用于1S-4S 应用、并可配置为 DRP (双角色电源)或仅受电。
我能否将 USB (D+/D-)保持未连接状态、以及如何配置充电电流和电压电平设置。
如果不想实现 BC1.2或液体检测功能、则无需将 D+和 D-连接到 TPS25751。
电池充电器的充电电压和电流设置可通过 TPS25751 GUI 轻松配置。有一个子部分需要回答、并在加载到 TPS25751上时整合在 PD 配置图像中。
它们是预配置的、还是我们可以更改硬件配置、或者应由固件控制。
如果您选择使用受支持的 BQ 电池充电器器件之一、则 TPS25751会处理电池充电电压和电流。 TPS25751对多个受支持的 BQ 充电器集成了 I2C 控制、并将通过调查问卷和 PD 合约期间处理所有 I2C 配置以实现拉电流和灌电流。
如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!
谢谢。此致、
Raymond Lin