This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:BQ24172

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454972/bq24172-bq24172

器件型号:BQ24172

工具与软件:

您好!

我希望你们都做得很好。 我们目前面临的问题是"/BATDRV"保持在 ACN - 6V (钳位至地)、但相反、我们会在适配器断开连接时获得+10V、在连接适配器时获得+12V。

此外、我有一个关于 BQ24172的问题、该器件最多可调节至3节串联锂离子电池。 我们使用3S3P 电池配置、并且我们遇到了一个问题、即无论是否连接了适配器、连接到 STAT 引脚的 LED 都持续闪烁。 根据您的数据表" 10-kΩ 上拉至电源轨的开漏充电状态引脚。 STAT 引脚可用于驱动 LED 或与主机处理器通信。 它指示各种充电器操作:STAT 9 O 充电进行时为低电平。 充电完成或处于睡眠模式时为高电平。 发生故障(包括充电暂停、输入过压、计时器故障和电池缺失)时以0.5Hz 的频率闪烁。

请参阅随附的原理图、如果需要进行任何更正、请告诉我。

谢谢!

克里希纳. D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Krishna:

    原理图有几个问题。  我使用下面数据表中的应用原理图突出显示了它们:

    1. AVCC 需要一个10欧姆、1 μ F 的滤波器

    2. BTST 电容应为47nF (上面的 m 是真正的微型电容)

    3./BATDRV 不应是分压器或上拉电阻器、而只应是串联电 阻器和可选的1M 下拉电阻器。

    4.强烈建议在 SW 上使用肖特基二极管。

    5.电池确实是 FB。  顶部电阻器必须连接到 SRN 引脚。

    6. OVPSET、ACSET 和 CELL(FB)的电阻分压器值看起来不正确。  请使用下面链接中的 xls 来计算电阻分压器值。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC231

    此致、

    Jeff