This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90配置与使用于36V 电池组

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ41Z90, BQ79616, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453421/bq41z90-bq41z90-configuration-and-use-in-36v-battery-pack

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQ79616BQSTUDIOEV2400、BQ77216

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在设计一种 10S5P BMS 对于工业应用、计划推出中的 PREVIOUS 系列 明年第三季度 . 我正在考虑 BQ41Z90 应用手册、并希望确认该产品是否适合此用例的最佳选择、或者您是否推荐替代解决方案。

因为器件当前所在 预发布 我还有一些其他问题来评估它对我的设计的适用性:

项目和技术问题

  1. 发行时间表

    • BQ41Z90完整发布的预期时间表是什么?
    • 预览版中是否存在任何可能影响其在生产环境中使用的已知限制或问题?
  2. 长期可用性

    • 您能否确认 BQ41Z90在 TI 产品系列中的计划寿命?
  3. 适合10S5P 配置

    • 对于10S5P 电池组、BQ41Z90是否提供足够的监控、测量和保护、或者您是否建议将其与其他元件(例如、BQ79616等监测 IC)相结合?

技术实施

  1. 编程和微控制器集成

    • 使用 BQStudio 和 EV2400完成初始配置后、我能否使用微控制器(UC)更新参数或直接通过 SMBus/μ I²C 管理 BQ41Z90?
    • 是否有适用于此操作的特定库或参考代码?
  2. Impedance Track 优化

    • 是否有 针对36V (10S5P)电池包优化 Impedance Track 的最佳实践或特定指南?
    • 应如何在实际应用中定期验证 SoC 和 SoH 精度?
  3. 安全性和认证

    • BQ41Z90是否支持 IEC 61508或 ISO 26262等功能安全标准?
    • 您是否会为需要 SIL 1或 SIL 2的应用推荐此 IC、或者我是否应该集成其他监控和保护元件?

我希望确认 BQ41Z90是否是我项目的最佳选择、并确保设计符合安全、性能和可靠性的行业标准。 任何指导和其他资源(例如应用手册、参考设计或视频)、 或提出其他建议将会受到极大的欢迎。

感谢您的参与和支持!

如果需要、请随时直接与我联系。

此致、

Marco Lasagni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    很遗憾、我无法在我们的公共论坛上回答您所有的问题。 我的答案如下。

    1b)当前样片是 APL 器  件、这意味着虽然原型或实验器件可供购买、但该器件尚未量产。 正式投产前、该产品在工程验证过程中可能会发生变更。

    3) 41z90是一款监测计、监测器和保护器,集成在一个芯片上。 监测器将是冗余的;不过、可以添加次级保护器 IC 以提高安全性、BQ77216是建议的 IC。

    4A)是的、下载固件后、您可以使用 MCU 通过 SMBus 与器件进行通信。

    4b) 电量计通信

    5A)这很难回答、最重要的是使用 GPCHEM 工具获取 chemID 匹配、在本文档开头配置关键参数并完成学习周期。  实现成功的学习周期

    5B) (+)[常见问题解答]如何计算充电状态(SoC)精度-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的详细回答。 非常感谢您在解决我关于 BQ41Z90的问题时所花的时间和支持。

    我明白你不能在公开论坛上作出全面回应、我尊重这些限制。 但鉴于此组件对于我的工业应用非常重要、如果可能、我想更详细地讨论某些方面。 我们可以通过电子邮件或其他私人渠道继续讨论吗?

    具体而言、我想澄清以下几点:

    1.完整版本的预期时间表和预览版本中的任何潜在限制。

    2. 为确保符合 SIL 1/2应用的功能安全标准(如 IEC 61508或 ISO 26262)而提供的建议。

    我也愿意讨论您可能为我的用例推荐的任何替代解决方案。

    再次感谢您的帮助、我期待您的答复。

    此致、

    Marco Lasagni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果您联系您的支持 FAE 或当地的 TI 办公室、获得指派给贵公司的 FAE、则他们可以私下向您提供此类信息。

    此致、

    Diego