This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540EVM:适用于高电压、高功率射频应用的 UCC21540EVM 栅极数据转换器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540EVM, UCC21551CQEVM-079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455005/ucc21540evm-ucc21540evm-gate-dtiver-for-high-voltage-high-power-rf-applications

器件型号:UCC21540EVM
主题中讨论的其他器件: UCC21551CQEVM-079

工具与软件:

尊敬的所有人:

我想使用函数发生器来提供方波信号、该信号可在10kHz 至100kHz 之间、占空比在10%至50%之间进行调谐、电压振荡在0至3V 之间或-3V 至3V 之间、小电流约为0.1A 至0.5A

我还想使用一个外部直流高电压高功率源、提供+700V 正电压-700V 和10A 电流。

目标是使用栅极驱动器和半桥逆变器方案来生成作为输出的高电压高功率信号、同时调制函数发生器提供的方波、但高压电平介于0和700V 之间或-700V 和0V 之间、10A。

我看到 UCC21540EVM 板可用作栅极驱动器、但我想获得一些支持、教程和示例、了解如何实现我的目标以及如何与  UCC21540EVM 配合使用及哪种 MOSFET 单元。

提前感谢您提供的信息和支持。

种类

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、  

    我建议 改用 UCC21551CQEVM-079。 它具有用于高压总线的连接器、并能够连接到 TO-247-3电源开关。 UCC21551CQEVM-079用户指南中还提供了用于高压测试的示例设置。 UCC21540EVM 似乎是为低压器件评估而构建的。  

    我们建议为 UCC21551CQEVM-079使用3.3V 或5V 输入。 请勿在 INA/INB 引脚上使用负电压、因为这可能会损坏器件。  

    谢谢!  

    Vivian