This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD 可以只通过一个外部 ROM 即可完全控制。

Guru**** 2635615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65994QFNEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453143/tps65994ad-is-tps65994ad-possible-to-fully-control-with-only-an-external-rom

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994、、 TPS65994QFNEVM

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS65994并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我认为只使用一个外部 ROM 即可完全控制 TPS65994AD、这种理解是否正确?

我希望能够使用外部 ROM 和微控制器对其进行控制。

请提供一个电路示例。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电路示例将是 EVM。 在 EVM 上、PD 控制器可以通过从 EEPROM 加载固件来执行 PD 相关任务本身、如果 EC 想要控制 PD 控制器的某些操作、则可通过 I2C1与 PD 控制器通信。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的答复。

    我知道 TPS65994QFNEVM 同时支持 EEPROM 和 I2C 控制。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国节假日、预计会出现一些响应延迟!