This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:支持随机电芯连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454331/bq76952-random-cell-connection-support

器件型号:BQ76952

工具与软件:

大家好、BQ76952功能支持随机电池连接。 我想提出以下问题并帮助回答这些问题。 谢谢你。
1.如果不能保证 BQ76952的 VC0先上电、芯片会出现什么问题?
2.是否可以通过 PCB 上的电阻器或肖特基二极管将 VC0连接到 VSS、而无需担心 VC0是否立即上电? VC0~VC16是否可以随机上电?
3、关于随机电池连接,是否有相关文档提供参考资料?
4. TI 未来的 AFE 会计划无秩序地加电、是否一定要先保证 VC0的加电规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toad、您好!

    如果无法保证 BQ76952的 VC0将首先加电、芯片将出现什么问题?

    我们已经在一些独特的用户使用 A 的情况中看到过 继电器模块 以 某种方式进行电芯连接时、如果 VC0在任何连接之前未先连接、则会导致一些问题(BQ76952:BQ76952 (电芯连接序列))。 除了这一点,我不认为有任何更多的我知道。  

    [quote userid="617017" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454331/bq76952-random-cell-connection-support 是否可以通过 PCB 上的电阻或肖特基二极管将 VC0连接到 VSS、而不用担心 VC0是否可以立即加电? VC0~VC16是否可以随机上电?

    我们不建议在 VC0和 BAT-/VSS 之间设置电阻、因为这可能会导致电芯1中出现测量错误(当 VC0高于 VSS 时、测量电芯1的电压)。

    因此应在 VC0至 VSS 之间使用肖特基二极管或齐纳二极管。 我们有一个参考设计 TIDA-010208、展示了这一点。 上一篇文章还简要讨论了以下内容: 3节及以上版本的正确 VC 连接

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好  Alexis、感谢您的答复。
    则必须 在 VC0至 VSS (GND)之间使用肖特基二极管或齐纳二极管。 如下图所示。  VC0~VC16是否可以随机上电?  不再需要确保 VC0首先连接到电池电芯?μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toad、您好!

    我认为这些齐纳二极管应该有帮助。 从之前的用户来看、VC0似乎超出建议的范围。 齐纳二极管和肖特基二极管应该有助于防止这种情况。

    此致、
    Alexis