This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:关于 ADC 精度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454801/bq25790-about-adc-accuracy

器件型号:BQ25790
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792、BQ25672

工具与软件:

嗨、团队:

相关问题:BQ25790:ADC 精度

内部 ADC 精度被称为 "在大约一个+50mA 直流偏移的情况下、整个温度范围内大约为+/-25%"。

 

在 BQ25792和 BQ25672 (这些器件具有内部16位 ADC)上、与 BQ25790相同吗?

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terimtama:

    有。

    此致、

    Jeff