This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:关于热调节特性

Guru**** 2506715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454297/bq25606-about-thermal-regulation-characteristic

器件型号:BQ25606

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户通过以下设置使用该器件。

・T1:1℃、T2:8℃、T3:41℃、T5:58℃

・RT1=5.1k Ω、RT2 = 20k Ω

当电池温度上升到 T1阈值附近时、电池电压、TS 引脚和 REGN 引脚不稳定、如抖动。
这也是在温度从 T4降至 T3阈值时测量的。

我想这是由阈值温度或内部比较器没有迟滞特性时内部 LDO 的不稳定引起的。

请您对上述问题有任何意见吗?

在热敏电阻的情况下、RT1和 RT2的建议值是10千欧和100千欧?

如果您需要真正的波形数据,我们可以通过电子邮件联系方式分享。 请告诉我。

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、teritama、

    当发生这种情况时、我将需要 SW、REGN、TS 和 ICHG 的波形。 还请提供原理图。 这是否出现在我们客户的 EVM 板上?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 我们可以 仅通过电子邮件共享您所需的这些信息

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、teritama、

    请接受我朋友的请求、您可以通过 PM 发送任何私人信息。

    此致、

    Wyatt Keller