This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:如果输入为40V、则可能会在使用 TPS1641时烧写?

Guru**** 2389160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454868/tps1641-potentially-burn-when-using-the-tps1641-if-input-is-40v

器件型号:TPS1641

工具与软件:

嗨、团队:

使用 TPS1641、以40V 输入施加负载时、输入引脚烧毁。

现在、应用 TVS 作为浪涌电压保护。

我可以知道 、如果输入为40V、则使用 TPS1641时可能会烧坏什么?

或者、由于我将在 Vin=30V 的情况下使用此器件、因此要通过哪些方法来保护这些器件?

祝您度过美好的一天!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    TPS1641输入引脚的绝对最大电压约为40V。 超过绝对最大电压会损坏器件。

    TVS 连接的击穿电压是多少?

    在输入端施加40V 的测试用例是什么?

    恒定电压或脉冲电压。

    谢谢  

    Amrit