This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3691:最低工作温度是-30C?

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453541/lm3691-min-operating-temp-is--30c

器件型号:LM3691

工具与软件:

LM3691产品说明书中的最低工作温度为-30C。  它能在-40°C 下可靠运行吗?  是不是只是测试更低?  如果在低至-40°C 的温度下使用、运行特性是否超出指定范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    在建议的工作温度之外、不能保证器件正常运行和指定的器件特性。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件在低温下是否存在任何已知故障点?  是否只需要让它符合更低的温度要求、但由于它最初是预期的用例、而只是没有进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请让我来回答这个问题、因为 Andreas 不在办公室。

    我不知道该器件在低温下的故障点。 但该器件的特性不能通过-40°C 来表征、因此我们不建议在数据表规格范围之外使用该器件。

    谢谢、此致、

    Yann