请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61070A 工具与软件:
您好!
我是否可以知道 TLV61070 Vin= 0.9V 到 Vout=3.3V @1 -5mA 效率?
您是否有测试数据、或者如果您手头有 EVM、您可以帮助我们进行测试?
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我是否可以知道 TLV61070 Vin= 0.9V 到 Vout=3.3V @1 -5mA 效率?
您是否有测试数据、或者如果您手头有 EVM、您可以帮助我们进行测试?
谢谢!
Jeff