请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36520 工具与软件:
您好、我的客户有一个应用需要12V 至-12V 的 电压、I load 是否应该大于2A。 LMR36520是否可用于反相降压/升压转换器并处理此应用? 如果没有、您能否推广一个合适的器件? 最好选择低于1$的成本。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在反相降压/升压应用中使用降压转换器时、电感器电流将高于输出电流。 有关计算、请参阅以下应用说明: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf
是否从12V 转换为-12V? 在这种情况下、所用的降压稳压器应在2A 负载电流下支持大约大于4.7A 的峰值电流和大于3.5A 的谷值电流。 LMR36520分别只能支持2.4和1.8、因此无法使用。 您可以查看 电流为 5A 及以上的器件。
此致、
Niranjan