This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BMS 未开启

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449102/bq77915-bms-not-turning-on

器件型号:BQ77915

工具与软件:

嗨、大家好!

我之前已经使用 BQ7791514 IC 进行了4S BMS、但我的新设计未启用。  我已经测试了多个板、也尝试对电池组充电。

我要附上新的原理图- 测试板原理图

1.我似乎犯的唯一错误是在 BMS 中为 R14填充10M 电阻器、而不是1M。 这可能是导致问题的原因吗?   

2.我在新的设计中移除了 NTC 传感器。 根据文档、我将 TS 引脚悬空并将 VTB 引脚与10K 电阻器连接至 GND

您可以看看该问题、并让我知道我可以做什么

谢谢、此致、

Muki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    TS 不应悬空、如果未使用、您应使用10k Ω 电阻器将其连接到 VSS、并通过 VTB 将其连接到 VSS。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luis、

    感谢您的澄清

    1.将继续操作并将 VTB 短接至 TS

    2. R14是否可以保持在10M Ω(或)、改为1M Ω?

    附录 I 按照此 E2E 博文中的说明删除了 NTC - BQ77915 -温度保护

    你可以留下一个注释,以便其他人不会犯同样的错误吗?

    我检查了电路板。 我已将 TS 连接至10KOhm 并将其接地、但将 VTB 保持悬空。 将使 VTB 和 TS 短接

    谢谢、 此致、

    Muki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    1. 将继续并将 VTB 短接至 TS

    对于 VTB、您还应通过10k Ω 连接到 TS。

    2. R14是否可以保持在10M Ω(或)可更改为1M Ω?

    我认为可以保留10M Ω。 但我建议生成1M Ω 以匹配我们的 EVM。

    您能在这里留下一个备注、以便其他人不会犯同样的错误吗?

    我会立即进行解答。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luis、

    我进行了更改

    我不知道它是否可见、我在 VTB 和 TS 引脚之间添加了一个10k Ω 的小电阻器。 BMS 现在正在工作

    感谢你的帮助

    此致、

    Muki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    很好听。

    祝您在设计中一切顺利!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了提高电路可行性、您可以在 CCFG 引脚上创建一个分压器电路、这样您就可以在同一个电路板上进行不同的电池配置和测试