This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:空载口哨问题以及无法向磁带馈送低电流

Guru**** 2586015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450922/lm5013-no-load-whistling-problem-and-inability-to-feed-low-current-to-the-tape

器件型号:LM5013

工具与软件:

您好!

用户使用此芯片设计时遇到以下两个问题、请协助疑难解答、原理图设计如下:

1、客户发现线路空载时会有哨声、负载为0.3A 时会有声音。 未确认使用的陶瓷电容器是电容器哨声还是电感器哨声。

2.客户使用此板连接无线充电设备、该设备无法启动并且没有电流。 但是、使用这块电路板来实现大电流输出不是问题、小电流输出是问题。

要求、输入电压36-48V、输出电压13.5V、连接到无线充电设备。

请帮助检查原始处理图的设计并建议故障排除。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    您能否分享在发现此问题时您是否有切换行为? 在轻负载条件下、如果跳跃频率处于可闻频率范围内、则会从电感器中观察到噪声。 我们可以在您共享请求的波形后对此进行确认。 另外、请分享电感器 DS。 我无法从 Web 获取它。/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nityanand:

    随附的是电感器数据手册。

    e2e.ti.com/.../C351100_5F00_22UH_35751F61_.pdf

    这三个值 R2、C1、C13是否有问题?我也无法获得240。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!  

    我这周不在办公室。 请预计响应会延迟。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    感谢您的数据表。 您能否让客户测试不同的电感器值、例如15uH、10uH 和33uH、并检查问题是否得到解决。 如前所述、在轻负载条件下、如果跳跃频率处于可闻频率范围内、则会从电感器观察到噪声。

    谢谢!

    Nitya