This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:输出电压调节

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450392/lm5170evm-bidir-output-voltage-regulation

主题中讨论的其他器件:LM5170

你(们)好

我尝试了降压模式、并在高压端口应用24V 直流电、在低压端口应用电子负载。 模拟环路设置为14.35V (请参阅原理图)、制动电路工作正常、我获得了输出电压。 我得到的19V 直流输出电压不稳定、它会波动18.5 +/-0.5V (波形已附加在 PDF 文件中)

请参考 PDF 文件并建议如何使电压环路稳定。

此致、

Rajb.

e2e.ti.com/.../LM5170_5F00_voltage-loop.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    请在一个主题中仅讨论一个问题。

    负载条件是什么? 空载?

    请分享 U2B 引脚5、6、7的波形。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5170_5F00_Analogue-loop-waveforms.pdf

    尊敬的 Feng:

    U2B 引脚5、6、7的 PFA 波形。

    此致、

    Raj B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    请了解为什么  U2B 引脚5、6显示0V。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的支持。 我从模拟部分中删除了 R89和 R87 (95.3K)。 我得到了输出调节。 然后、我将 R75的电阻值更改为 23K、我在 HV 端口上获得了24V 的输出电压、并保持调节(检查到高达10A)。 借助微控制器 I set 主使能(UVLO)、EN1 (通道1)、EN2 (通道2)和 CONTROL DIR =1 & 0 ,我可以成功地控制双向降压升压模式。

    此致、

    Rajb.