This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:多大的电感器尺寸与 BQ25619兼容?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455116/bq25619-what-inductor-sizes-are-compatible-with-the-bq25619

器件型号:BQ25619

工具与软件:

大家好!

我设计的电路使用 TI BQ25619芯片。

但是、TI 建议的功率电感器尺寸太大、我想更改一下。

我计划使用500mA 的充电电流、所需的功率电感器尺寸为2520。 请参阅下表。

我可以使用该产品吗?  

请检查并告知我您的回复。

还有一个美好的圣诞节!!!

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循第8.2.2.1节"电感器选择"。 这是系统设计中纹波、电感器尺寸、电感和效率之间的决定。 请根据您的应用进行设计。  

    此致、

    Mile Emanuel