This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Ucc28950

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443277/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

工具与软件:

我正在使用 UCC28950 IC 将400V 直流转换为200V 直流。占空比是否取决于转换器的开关频率。 我会在变压器输入中看到振铃、并且它也会随着负载的增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    请使用 Excel 设计工具 SLUC222计算工具|德州仪器 TI.com 进行设计。

    由于共享的信息非常有限、很难提供直接的答案。

    让我提供一些一般性指导。

    占空比并不直接取决于开关频率。 但是、 有效直流增益可能会(按2阶)影响工作占空比、进而影响匀场电感(+漏电感)导致的有效占空比降低。

    变压器的自电容与变压器的磁化电感谐振。 变压器应在远低于此谐振频率的情况下运行。 初级侧与次级侧的耦合不良也会导致变压器初级侧和/或次级侧出现更高的振铃。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    占空比问题已解决。 加载时、变压器初级电流的波形显示出振铃行为、并且变压器变得发热。 转换器的开关频率为150kHz、您可以分享任何变压器和磁体设计。

    通道1是变压器电压波形

    通道4是变压器的初级电流波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    我需要更多详细信息来支持该问题。

    您能否共享用于开发此工具的转换器要求、原理图和 Excel 设计文件(SLUC222)?

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemannth:  

    转换器要求为输入电压:400V、输出电压:220V@10A

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1212.PSFB.pdf/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PSFB_5F00_230V.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deric,

    我将按照以下步骤为电路板正确上电。

    1.测量每个 MOSFET 的 VGS 并确保没有振铃。 如果存在任何振铃、则需要增加串联栅极电阻以抑制电路。 我在您的原理图中没有看到串联电阻。 栅极驱动需要非常靠近 MOSFET。

    2.测量次级侧整流器电压、如果存在任何振铃现象、请添加合适的 RC 缓冲器(如果不是有源钳位电路)。

    3.然后,测量初级电压和电流。  

    4.看到您将 RSUM 连接到了 GND、也就是说您选择了 PCMC。 我不确定您为什么将串联电容器与初级绕组串联。 如果不需要的话、进行短接。 如果用作隔直电容、电容值似乎较小。 测量直流阻断电容器上的电压并将其上的电压限制在额定输入电压的5%至10%以下。

    5.测量 CD 和 AB 桥臂的开关节点电压、并根据最小负载电流调整各自桥臂的死区时间、在这种情况下、您想要实现 ZVS 或谷底开关。 从固定延迟开始。

    6.启用自适应延迟。

    全面阅读 UCC28950数据表和应用手册以了解设计流程。

    适用于宽输入电压范围应用的 UCC2895x 相移全桥控制器数据表(修订版 B)

    UCC28950 600W 相移全桥设计评审/应用报告(修订版 D)

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:  

    添加了串联栅极电阻器(47R)。 我们已将 Rsum 连接到了 Vref、可以在 VCM 中运行。 我们尝试在二极管上添加缓冲器、但振铃仍然存在。 您能建议一种缓冲器设计吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    您是否可以按照建议的所有步骤操作并捕获波形?

    根据振铃频率和幅度变化、缓冲器需要进行微调。

    全面完成上述步骤后、您可以将此指南用于缓冲器设计。

    电源技巧:分七步计算 R-C 缓冲器

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:  

    我们尝试了所有你的建议,仍然波形维生素相同。 我们是否可以使用隔离式驱动器而不是脉冲变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deric,

    是指栅极驱动器吗? 如果是、我不知道栅极驱动器是否可以改变这种行为。

    您能否分享用于 测量振荡频率的初级电流的放大波形? 考虑计算产生此振荡的组合是"L"和"C"。 然后我们可以调试和改进行为。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初级电感为900uH、串联电容器为0.1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deric,

    您共享的两个波形看起来不相同。 我看到最新的波形具有低得多的振铃(考虑5A/div 与2A/div)。  什么更改了? 或者我缺少什么吗?

    在这两种情况下、您能否提供输入电压和输出负载电流?

    变压器的漏电感是多少?  

    变压器的漏电感和钳位二极管的结电容(2x)似乎会产生这种振铃。  
    您能否 通过减小漏感并选择无反向恢复电荷的钳位二极管(例如 SiC 二极管)进行调试、以验证振铃频率和幅度是否发生变化。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:  

    在第一种情况下、输入电压为300V、输出电流为3A  

    在第二种情况下、输入电压为150V、输出电流为0.5A

    变压器的漏电感为4 μ H

    当我们负载电流增加时、尖峰也会增加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    感谢您的参与。

    共有的测试结果不足以提供进一步的指导。

    您能否分享一份详细的测试报告、其中包含原始电路的测试结果以及在调试过程中建议进行改进的测试结果? 如果您需要我的审查和建议、请提到输入、输出测试条件、组件值。

    • 测量初级绕组、匀场电感器中的电流并将其重叠、以推导流经钳位二极管的电流。  
    • 测量 CT 中的电流。
    • 串联电容器上的电压47nF。 是否对其进行了测量并找到了可接受的结果?
    • 续流期间初级绕组中的电流(在第一个波形中)在第一个和第二个半个周期中具有相同的斜率。 这是无法解释的。 有些事情不清楚。
    • 您需要调试电路测试、并验证每个电压和电流。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    根据设计计算器、变压器的漏电感足以满足要求、因此我们避免使用匀场电感器。 我们已将 CT 引脚连接到 Vref。  串联电容器上的电压是可接受的。 但当负载时、Vgs 信号的脉冲宽度发生变化、变压器 波形的初级电压也发生变化。

    顶部和底部 MOSFET 的黄色和绿色 Vgs

    粉色-变压器的初级电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deric,

    波形看起来不正常。
    您是否计算了2 x COSS_AVERAGE 中的能量并计算了要测试负载下漏电感中的能量? 这是否足以实现 ZVS?

    请联系您的 FAE、分享您的完整设计、原理图以及详细的测试结果、以便拨打电话。 我将通过 FAE 提供支持。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:  

    PFA 完整的设计、原理图和详细测试结果。

    输入电压= 200V  

    输出电压= 100V

    开关频率= 100kHz

    死区时间= 200ns

    转换器在 VCM 和 Fixed Delay (固定延迟)下工作。

    当输入电压达到80V 直流时、MOSFET 的 Vgs 开始显示轻负载(0.15A)处出现振铃、当总线电压增加时、振铃也进一步增加。 尽管设计输入为200Vdc、但由于 Vgs 的振铃增加、我们无法增加超过150Vdc 的总线电压。

    请求分析我们的波形并提供建议以缓解此问题(如果可能)安排呼叫。

    e2e.ti.com/.../0525.DC_2D00_DC-TI.pdfe2e.ti.com/.../1682.tool-for-TI-Analysis.xlse2e.ti.com/.../3480.TI-Report.docx

    此致

    Deric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deric,

    感谢您共享文档。

    不过-  

    我没有看到 MOSFET 器件型号来验证设计。  

    您目前还不清楚负载电流是多少以及栅极电阻器值是多少、波形会捕捉到您共有的任何波形。

    我没有看到关于我之前提供的支持性数据的建议的反馈。

    Anatya、您的现场工程师将与您联系以获得进一步的离线支持。 我将关闭该主题帖。

    此致

    Hemanth