This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:芯片可以在 Vin = 3V--3.3V 时工作吗?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1, TPS63070, TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454312/tps63070-can-the-chip-start-working-when-vin-3v--3-3v

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:TPS552872-Q1TPS552872

工具与软件:

亲爱的朋友

我的应用规格是 Vin=3V--16V, Vout=3.3V。  我最初关注 TPS552872-Q1、但很快意识到 其内部电路在 Vin = 5V 时工作、当 VCC 和 Vout 都小于5V 时、它需要外部5V (不知道为什么规定 Vin = 3V-36V)。  因此、我查看 TPS63070、 其数据表似乎可以采用以下方式:

和  

我只需确保 TPS63070将在 Vin=从3V 到3.3V 时开始工作。

谢谢你

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是的、TPS63070可以在输入电压为3V 时启动。 此器件也是如此。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    您是否了解具有更高电压容差的任何降压/升压(在3V 输入电压下开始工作)?  TPS63070的最大 Vin =20V。 这有点低。

    我在输入端有一个16V TVS、该 TVS 钳位在26-27V。 因此、TPS63070最大 Vin =20V 似乎容易受到攻击。  

    谢谢

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    恐怕我们没有一款器件与您的要求完全匹配、但 TPS552872应 比 TPS63070更接近。

    此致

    TAO